请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7A47-Q1 您好,
由于 TPS7A4701QRGWRQ1可能存在短缺问题,您是否有替代解决方案?
此致,
嘶声
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
由于 TPS7A4701QRGWRQ1可能存在短缺问题,您是否有替代解决方案?
此致,
嘶声
嗨,嘶声,
不幸的是,这实际上是中/高电压空间中电源前景最佳的部分。
如果您能提供有关设备应用程序(Vin,Vout,Iout,软件包要求)的更多详细信息,我可能会在此处找到其他适用的方法。
谢谢,
吉米
嗨,Jimmy,
该应用程序为 Vin=11V / Vout =10.77V / Iout =0.84A。 该封装与 TPS7A47-Q1类似。
谢谢!
嘶声
嗨,嘶声,
不幸 的是,我在这里看到的唯一替代产品是 TLV76701QWDRBRQ1,TPS73801DCQR 和 TL1963AQKTTRQ1,它们都是采用不同封装的设备。
我希望这能有所帮助!
谢谢,
吉米