This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:共发射极针脚至负电压?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086368/uln2003a-common-emitter-pin-to-negative-voltage

部件号:ULN2003A
“线程:ABS”中讨论的其它部件

各位专家:

我不确定我对共发射器(E)针脚的理解是否正确。

D/S 表示,通常它连接到地面。 但是否可以将其与 接地基准隔离并将其连接至负电压? 这是为我的客户应用驱动 PIN 二极管所必需的。

我知道输入电压(B)不应超过30伏( 如方框图所示),但其参考点连接到“E”。

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    只要您保持在 ABS 值范围内,以这种方式操作设备就会正常。 如果接地为-5V,则最大值为45V,而不是相对于绝对接地的50V。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,卡林。

    这让我心不在脑。 只要电势差值在 ABS 额定值范围内(即收集器-发射器等)。

    此致,
    阿基·A.