This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 固态锂薄膜电池的电池充电器

Guru**** 2823035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086117/battery-charger-for-solid-state-lithium-thin-film-batteries

“线程”中讨论的其它部件:BQ25155BQ21061

e2e.ti.com/.../ST-Micro-_2D00_-EnFilm-efl700a39.pdf

您好,

  是否有更适合固态锂薄膜电池的特定充电器(如我所连接的 EFL700A39)? 我从未使用过这些电池, 目前正在尝试了解 在这些应用中是否有任何需要注意的事情。  

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    此电池采用3V-4.2V CC/CV 充电方式(如锂离子电池),但充电电流却要低得多,从技术规格看,电流为 Ichg =1mA,端接电流为100uA。 我们最接近的充电器是 BQ21061/BQ25155,它支持的 Ichg / 500uA Iterm 低至1.25 mA。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    感谢您的快速响应! 我同意,锥形电流看起来是100µA,但数据表确实说:

    可以使用4.2 V±0.05 V 恒定电压源为蓄电池充电,带或不带电流 限制。 当充电电流降至 0.1 mA 以下时,总容量的90%以上会重新充电。

    这似乎意味着1mA 不是一项硬性要求,而且似乎还表明,标准锂离子电池使用的典型恒定电流,以及恒定电压不一定是必需的,对吗? 我们的设备是否会在充电 CC 和 CV 模式之间自动切换?  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    是的,它们没有列出最大充电电流限制,因此充电电流可能高于1mA,并且正常。  只需 CC 充电,您就可以获得最大容量的80%,CV 锥面为100uA 的90%。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    谢谢!  这很有帮助,而且听起来充电器会在电流降至100µA Ω 以下后关闭,这意味着最后10%的电流永远不会充电。 我现在已经准备好了。  

    再次感谢,

    约翰