“线程”中讨论的其它部件:REF5020A-Q1
目前,我们在十几块板上测试了这一部件,我们发现,在预期的+/-15degC 范围内的数字大约是1/3。 异常 单位在室温下显示为+/- 22°C
我在同一主板上安装了 Ref5020A-Q1,但我没有看到这个问题。 他们都在进入 Sallen 键滤波器后再接触我们的 ADC, 但两种车载电压测量都可以确认我们的读数是否正确地发现了此问题。 哪些参数/电路特征可能会影响此问题,而不是 ref5020a-Q1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前,我们在十几块板上测试了这一部件,我们发现,在预期的+/-15degC 范围内的数字大约是1/3。 异常 单位在室温下显示为+/- 22°C
我在同一主板上安装了 Ref5020A-Q1,但我没有看到这个问题。 他们都在进入 Sallen 键滤波器后再接触我们的 ADC, 但两种车载电压测量都可以确认我们的读数是否正确地发现了此问题。 哪些参数/电路特征可能会影响此问题,而不是 ref5020a-Q1?
正是我所确认的那部分,一旦您校准了测得的环境+三角电压,您就可以依赖2.64mV/degC±XXX 的温差变化(我注意到这也只是典型值)作为温度的一般增量上升, 模拟电路温度补偿的准确度如何? 或者,如果你看到79mv 假设30°C 变化,那么它基本上只是手波浪,然后是160mV 假设大约60°C 变化,你不能说有任何真正的信心执行以下操作
环境+趋势=时间0处测得的电压
1分钟后= t0 + 79mV 时测得的电压=+30°C±15C
2分钟后= t0 + 158mV 时测得的挥发值=+60°C±15C