This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040A-Q1:温度监控器引脚容差

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5020A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085720/ref5040a-q1-temp-monitor-pin-tolerance

部件号:REF5040A-Q1
“线程”中讨论的其它部件:REF5020A-Q1

目前,我们在十几块板上测试了这一部件,我们发现,在预期的+/-15degC 范围内的数字大约是1/3。  异常 单位在室温下显示为+/- 22°C

我在同一主板上安装了 Ref5020A-Q1,但我没有看到这个问题。 他们都在进入 Sallen 键滤波器后再接触我们的 ADC, 但两种车载电压测量都可以确认我们的读数是否正确地发现了此问题。 哪些参数/电路特征可能会影响此问题,而不是 ref5020a-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,莱洛德  

    温度引脚监控模具温度而非环境温度。 模具温度也会受到 参考中的功率消耗的影响。  

    温度针脚电压仅定义为典型值。 你可以期待一些变化。  

    此致  

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对温度的升高是有意义的,但我们记录了不同单位(±22°C)与环境温度(25°C)之间的较高和较低电压。  我真正需要的是在室温下定义足够宽的温度范围,以便在我们批准新装配时的初始主板签核期间将其称为良好。  考虑到已知的负载/环境室温,是否有用于健康/不健康 IC 的推荐范围。  只要我们知道其功能符合预期,具有一定利润的最大/最小值是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德  

    此参数不受设计控制。 它可能因零件而异,数量很大,因此我们建议不要测量温度值来批准装配体。  

    当您进行温度校准时,它非常有用。 您可以存储25C 温度针脚电压并检查温度针脚上的设备温度变化, 并为 温度变化添加偏移量。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你,Trailokya。  是否可以说准确度仅在初始环境温度测量的温差范围内

    因此,在室温下,如果我要校准来自温度引脚的温度,它将被测量到电压=环境温度+趋势,其中趋势是计算得出的功率消耗 x TJA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德  

    温度针脚将测量电压= Tambent + Trise。 但环境电压变化(零件到零件)将很高。

    因此,这 通常不适合于精确的温度测量,此引脚可用于指示温度变化或模拟电路的温度补偿。 温度变化30°C 对应于温度引脚处的电压变化约79 mV。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是我所确认的那部分,一旦您校准了测得的环境+三角电压,您就可以依赖2.64mV/degC±XXX 的温差变化(我注意到这也只是典型值)作为温度的一般增量上升, 模拟电路温度补偿的准确度如何? 或者,如果你看到79mv 假设30°C 变化,那么它基本上只是手波浪,然后是160mV 假设大约60°C 变化,你不能说有任何真正的信心执行以下操作

    环境+趋势=时间0处测得的电压

    1分钟后= t0 + 79mV 时测得的电压=+30°C±15C

    2分钟后= t0 + 158mV 时测得的挥发值=+60°C±15C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德  

    温度针脚的电压斜率在特定设备的温度范围内将相当稳定。 所以你可以说  

    环境+趋势=时间0处测得的电压

    1分钟后= t0 + 79mV 时测得的电压=+30°C±15C

    2分钟后=测得的 t0 + 158mV =+60°C±15C 时的电压

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。