This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:Vın Ω 存在或拆除时的内置引脚状态

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086569/bq25120a-state-of-int-pin-when-v-n-present-or-remove

部件号:BQ25120A

大家好,

我已阅读 bq25120a 和 ı ² SAW INT 引脚的数据表,以指示充电状态(Vın 是否存在)。

 当 Vın 存在且 ı 已看到屏幕截图中显示的2个下缘时,我将对该针脚进行操作。 Vın 数据表,当“不存在”时,该值可能一次为低或高。 这2个低边的原因是什么?

INT 引脚向上拉1k 欧姆。

DP:很抱歉屏幕截图的质量。

此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Omer,  

    启用 EN_INT (0x02h 寄存器)位时,INT 信号在充电时将会发出低电平信号,在充电完成后释放。 第一个脉冲似乎是产生的中断(128us),第二个下降边缘表示正在充电。 这可能是因为: 1)充电已启用,2)适配器已插入充电已启用并检测到电源正常信号,3)蓄电池 达到充电电压并触发充电。  

    充电过程中 INT 信号将继续低电平,充电完成或禁用后,INT 信号将恢复到高电平。 在启用 EN_INT 的情况下充电期间,中断将向后移动(拉高且仍为128us)。 如果您不想使用中断引脚跟踪充电过程,可以将 EN_INT 设置为零。  

    此致,  

    阿雷利斯·格雷罗