请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25120A 大家好,
我已阅读 bq25120a 和 ı ² SAW INT 引脚的数据表,以指示充电状态(Vın 是否存在)。
当 Vın 存在且 ı 已看到屏幕截图中显示的2个下缘时,我将对该针脚进行操作。 Vın 数据表,当“不存在”时,该值可能一次为低或高。 这2个低边的原因是什么?
INT 引脚向上拉1k 欧姆。

DP:很抱歉屏幕截图的质量。
此致...