This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:AMR 的 BMS 系统

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086158/bq76942-bms-system-for-amr

部件号:BQ76942
“线程”中讨论的其他部件:BQ76952BQ76930BQ76940

大家好,团队

我的客户找到了 AMR 的 BMS 解决方案。

https://slsp.auo.com/zh-tw/manufacturing-solution/autonomous-mobile-robot

下面是我们的电池信息和要求。

项目1.

LiFePO4  电池

管理: 15S/8P

电压/容量48V / 28.4AH

协议:RS485 (不需要)

BMS 信息:蓄电池温度、总电压、输出电流、输入电流

 

项目2.  

LiFePO4  电池

管理:8S/3P

电压/容量24V / 10.4AH

协议:RS485 (不需要)

BMS 信息:蓄电池温度、总电压、输出电流、输入电流

我们发现 https://www.ti.com/tool/TIDA-010208 可能满足我们的要求。

您是否有适合我的信息的解决方案或参考设计? 谢谢你。


此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    BQ76952 (最高16S)应对这两种情况都起作用。 BQ76942来自同一家庭(最高10S)。 您找到了正确的 TIDA。

    BQ76940和 BQ76930 (较旧的显示器系列)也将起作用,它们也具有多种 TI 参考设计。 BQ76952 / BQ76942具有更好的准确度和测量速度以及更多功能。 有关这一新家族的培训视频,请访问 :https://training.ti.com/bq76952-and-bq76942-battery-monitors

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢你提供信息。 因为我不熟悉系统。 您是否知道 SEM 团队是否有资源支持案例? 我想与客户和 SEM 进行电话沟通。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    我不确定。 您可能想联系 Ryan Tan 或 May Kong,看看他们是否有人有空。 我建议您通过电子邮件联系我们-您也可以抄送我。  

    我将结束这条线程,我们可以通过电子邮件继续对话。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    此外,关于第2项,你有什么建议吗?

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    我建议对项目#1和项目#2使用相同的设备系列。 BQ76952将同时适用于这两种系统(最高16S)。 对于项目2,可以使用 BQ76942。 它与 BQ76952相同,但最多支持10S。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    看起来很棒。 谢谢!

    罗伊