This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持英特尔虎湖升级版3.

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8754, TPS65086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085273/supporting-intel-tiger-lake-up3

“线程”中讨论的其它部件:LP8754TPS65086

各位专家:

一位客户正在寻找 TI 的电源管理解决方案(PMIC),以支持英特尔虎湖升级版3。

TI 是否提供这些部件?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    我不太熟悉虎湖 up3,也不熟悉支持 PMIC 的要求。 您是否能够提供任何规格(例如,输入电压范围,电压轨的数量,所述电压轨的必要电流/电压能力等)?

    明天我也会自己研究这一点。 谢谢你。

    此致,
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    您能为该处理器提供一些电源要求吗? 客户是否需要 IMVP 类型的通信?

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Layne/Alex,您好!

    刚刚收到客户的最新消息:

    Tiger Lake up3是 ComExpress 6类主板中使用的英特尔处理器。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    好的理解,但我们仍需要您为我们提供一些具体的电源要求/规格,我们可以根据这些要求/规格提出建议。 如果您能提供更多详细信息,请告知我们。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    谢谢你。

    客户体验刚刚回应。  功率要求的答案:28瓦,IMVP9。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    您似乎正在寻找一种 Vin (最大)为21V 且~6调节输出(最好是 Bucks)的产品。 以下是我可以推荐的最好的,但它们并不完全符合所有要求:

    1) LP8754 (仅 Vin 最大值为6V)

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8754.pdf

    2) TPS65086 (可能比您正在寻找的要多一些)

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65086.pdf

    请告诉我这两种方法中的任何一种是否可行。 谢谢你。

    此致,
    亚历克斯