This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:固定 CEDV 参数配置方式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084718/bq4050-fixed-cedv-parameter-configuration-way

部件号:BQ4050
“线程:GPCCEDV”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

设置固定 CEDV 模式,如何在 CEDV 配置 EMF,C0,R0,T0,R1,TC,C1参数? 请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我们的在线工具(GPCCEDV)会为您计算这些参数,以便您可以将它们上传到量表中。

    固定 CEDV 模式的含义是什么? 如果他们使用 FIXED_EDV,他们仍应使用该工具查找具有 SOC 给定输入的 EDV 点。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    仅上传一组恒定温度数据后,TI 返回错误如下:低温高温下数据。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    您必须将所有数据提交给该工具,以便其计算系数。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒