This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:关于 VDD 电容器的问题

Guru**** 2525530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084566/ucc28881-question-about-vdd-capacitor

部件号:UCC28881

你(们)好

如果 VDD 盖设置为20~30uF,是否有问题?

我认为启动时间会很慢,所以请给我你的意见。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不确定为什么需要20至30 UF 的 VDD 电容器。  UCC28881的 VDD 充电电流大约为1.3 mA,VDD ON 的电压为3.92V。

    启动大约需要61到91毫秒。  您是否在使用此电容值时遇到任何问题?

    在大多数应用中,100 nF 的 VDD 电容足以为 VS 引脚提供偏置和滤波。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克

    客户只需要20uF 的 VDD 容量,因为他们必须增加启动时间。

    如果没有其他问题,您需要使用20uF 的容量。

    还有其他问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这不会引起问题。  但是,最好通过测试进行验证,以确保。

    此致,