This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:错误代码尝试对 CHEMISTRY 进行编程

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ78350-R1, GASGAUGECHEM-SW, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086424/bq78350-r1-error-code-trying-to-program-chemistry

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOBQ76920GASGAUGECHEM-SWBQ78350

我正在尝试在我的设备上编程化学。 它是  遵循参考设计的 BQ78350-R1和 BQ76920。 我的细胞使用 bqstudio 获得了一个化学文件。 我一直收到错误代码=1713。 这是什么意思? 我找不到任何方法将代码引用到描述中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rachel,

    尝试在 bqStudio 中更新 chemistry 数据库,然后重试。 GASGAUGECHEM-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到同样的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉查尔,

    如果使用 bq78350 EVM,您是否会收到相同的错误?