This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201的最小接通时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086607/tps562201-min-on-time-of-tps562201

部件号:TPS562201
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的先生/女士

如何计算 TPS562201的最小接通时间? 我在数据手册中只找到了大约220 ns 的最短休息时间。
我的同事的客户规格如下

FSW 切换频率 VIN = 12 V,VO = 1.05 V,FCCM 模式580 kHz

恐怕 IC 会触发最小接通时间并导致输出电压不稳定。

我需要  TPS562201的最短接通时间。

此致,

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神!

    12V-1.05V 是典型应用。 我们在研发过程中进行了大量测试。  它不会触发 MIN_ON。

    舒艾