This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:软启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084340/tps54310-soft-start

部件号:TPS54310
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

 

我的客户对 TPS54310 SS 功能有一些疑问。

 

他们现在使用2台 TPS54310s,用于1.5V 输出和3.3V 输出。

他们必须设计出能够以高于3.3VOUT 的速度启动1.5VOUT,但希望尽可能缩短启动时间间隔,然后在1.5V 和3.3V 之间启动。

 

1)

它们在配置了1.5VOUT 的设备和配置了3.3VOUT 的设备的 SS/EN 引脚上放置了相同的0.022uF。

然后,配置了1.5VOUT 的 SS 引脚充电速度比配置了3.3VOUT 的设备快。

他们想知道原因。 在测试中,他们没有在同一台设备上测试1.5VOUT 和3.3VOUT 配置。

所以我认为充电速度差是由件到件的变化引起的。

他们的问题是 VOUT 电压设置是否会影响 SS 引脚充电速度(=充电电流)?

 

2)

数据表将“充电电流,SS/ENA”指定为3 ~ 8uA。

这种变化的大部分是由件到件的变化引起的吗?

现在,他们希望温度,VOUT,VIN 或其他参数对这种变化有何影响。

 

3)

数据表指定以下公式来计算延迟和斜坡。

 

TD = C (SS) x 1.2V/5uA

T (SS)= C (SS) x 0.7V/5uA

 

是否有任何其他可能影响 TD 和 T(SS)的参数?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    1.从设备数据表描述中,  在外部软启动 速率控制之前,内部软启动速率有一个短暂的上升。 但我不希望 VOUT 对软启动时间产生影响。  

    2,3 至8uA 的规格包括 加工过程中单位到单位的变化以及 VIN 和温度的影响。  

    3.我认为没有任何其他因素会影响斜坡时间。

    外部电容器也具有一定的公差。 也应检查。

    1.5V 和3.3V 是否在相同的 VIN 轨上运行? 是否有盖板以外的其它任何 部件连接在两台设备的 SS/EN 引脚上?

    1.5V 和3.3V 输出的上升时间相差多少? 如果它像1毫秒,我不希望它是单位到单位的变化。

    您能否附上客户示意图以及两个导轨的启动波形?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    在我们通过电子邮件继续对话的过程中,我将结束这条线程。

    此致,

    瓦伦