“线程”中讨论的其它部件: TPS2412, LM5050-1,测试
尊敬的 TI 工程师:
我想设计一个具有12VDC 输出的 ORing 电路。 LM5050-2的输入电压范围从6V 到75V 不等。 LM5050-2是否 适合用于12V 系统? LM5050-2和 TPS2412之间的推断是什么?
在 LM5050-2数据表的第13页上,它建议使用逻辑电平 MOSFET 来构建电路,您可以告诉您究竟是什么逻辑电平 MOSFET ?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
我想设计一个具有12VDC 输出的 ORing 电路。 LM5050-2的输入电压范围从6V 到75V 不等。 LM5050-2是否 适合用于12V 系统? LM5050-2和 TPS2412之间的推断是什么?
在 LM5050-2数据表的第13页上,它建议使用逻辑电平 MOSFET 来构建电路,您可以告诉您究竟是什么逻辑电平 MOSFET ?
谢谢!
嗨 Peter,
欢迎使用 e2e!
TPS2412和 LM5050-2都可以阻止反向电流,因此可以用于 ORing 配置。
如果您能提供有关最终应用和规格的更多信息,我可以帮助您在两者之间选择正确的部分。
在这里,逻辑电平 MOSFET 对应于打开 MOSFET 所需的栅极源电压,即 FET 栅极源的3.3V 或5V 电压可以打开 FET。
嗨,普拉文,
明白了!! 我想了解更多关于这方面的信息。
因此,Vgs=3.3V 或5V 的 FET 是逻辑电平 MOSFET。 Vgs 是 3.3~5.0伏之间的任何其他电压值吗? Vgs=4.0V 或4.5V 的 FET 是否属于逻辑列式 FET? 什么是次级逻辑电平 MOSFET?
2,我们正在设计输出为50V/30A 的电源电路,并希望使用 LM5050-2来构建 ORing 电路。 那么,什么类型的 FET 是合适的? 2mΩ Vgs≤5V,RDS(on)=Δ T? 是否需要使用线性 FET? 我们更喜欢标准 FET,而不是线性 FET,因为价格合理。
3,我们有另一个输出为12V/13A 的电路,也必须建立 ORing 电路。 我们更喜欢 LM5050-2和 TPS2412,但我们担心在12V 系统上 LM5050-2的性能。 TPS2412专注于低电压电平,在12V 系统上,其剂量性能优于 LM5050-2。
谢谢!
嗨 Peter,
请参阅以下我的回答:
次级逻辑电平 MOSFET 的栅极阈值约为2V 或1.2V。 LM5050-2能够驱动具有逻辑和子逻辑电平门限值的 MOSFET。 基本上,任何栅极阈值< 5V 的 FET,都覆盖市场上的大多数 FET。
2.在 ORing 应用中,FET SOA 并不重要。 因此,您也可以考虑使用标准/切换 FET。 您可以按照数据表“选择 MOSFET”一节中的建议了解 MOSFET 选择中重要参数的不同情况。
3.LM5050-2在12伏的低电压下工作时,性能不会下降。 您可以期望 LM5050-2在整个工作输入电压范围内保持一致的性能。 有关详细分析,请参阅 数据表“典型性能特征”一节中的表征图解。
嗨,普拉文,
非常感谢。 这对我有很大帮助。
关于 LM5050-1,LM505050-1和 LM5050-2在 ORing 电路中是否具有相同的性能?
LM5050-2具有 FET 测试模式。 我对如何使用它很好奇,因为如果我们激活 FET 测试模式以承受重负载,FET 将被关闭,所有电流将流经身体二极管,这会导致大量功率损失。 在我看来,当输出电流很大时,我们激活 FET 测试模式是危险的。 但如果我们无法确定 FET 是否短路而没有输出电流。 我们如何以安全的方式使用 FET 测试模式。 如果我们不使用 FET 测试模式, 我们只允许 nFGD 引脚浮动,对吗?
嗨 Peter,
是的,LM5050-1和 LM5050-2 在 ORing 配置中具有相同的性能。
通常,FET 主体二极管能够处理与通道相同的电流,从而缩短持续时间。 您可以使用 FET 测试模式的时间足够长 ,以便微型控制器 检测 nFGD 输出(分析 FET 状态),但也可以使用足够短的时间,不会导致 FET 过热。 如果未使用,nFGD 可以保持浮动。