This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:请查看示意图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086323/tps63070-please-review-the-schematic

部件号:TPS63070

(这是我在 E2E 中的上一个问题; https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086052/tps63070-cannot-simulate-on-webench )

TI 专家您好,

我的客户认为 TPS63070是因为交付问题。

首先他们绘制了示意图。您能否对其进行审查?

它们有两个条件。

1)输入:3V~12V,输出:5V/1A

2)输入:3V~12V,输出:6V/1A

特别是条件2),我发现在这种情况下 WEBENCH 无法模拟。请检查。

我还在数据表第32页找到了布局指南。如果有更好的布局来降低结点温度,请告诉我。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Chase,

    我认为你是指在韦亨西期间所看到的照片,对吗? 接线温度过高。

    但不幸的是,我无法通过测试来证实。  

    无论如何, 申请条件非常极端。如果你能等,我会在我回到办公室后再做一些工作。

    原理图应该正常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陶先生:

    感谢您的支持。

    幸运的是,我的客户给我发送了非常严格的条件,3.7~7.2V 输入和6V/0.8A 输出。这种情况在 WEBENCH 上运行良好。

    无论如何,您是否可以查看原理图并指导我如何针对热问题进行最佳布局?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Chase,

    好消息。

    原理图设计得很好,我认为应该可以。

    为了获得更好的散热性能,我认为我们可以增加净电压,输出电压,L1,L2和 GND 的大小。因为设备的热源(功率 FET)直接连接到这些引脚。注意: L1,L2是切换节点,如果可能,请尽可能将 parastic 电容器从这些节点连接到其他部件。

    此致