This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:负载表电流被向下拉

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086541/tps563201-the-load-meter-current-is-pulled-down

部件号:TPS563201
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们正在使用 tps563201dcr,存在问题;

1) IC 使用12V 输入和3.3V 输出;当负载表处于2.9a 时,其电压输出和负载表电流正常;

2)但是,当 IC 使用5V 输入和3.3V 输出时,IC 输出电压被向下拉至0.3V-0.4v, 负载仪器的电流也被降低到大约2.2A (显然受电流的限制,我们使用的外部电源的最大电流可以达到5a,从而消除了外围测试设备的问题)。 当负载表的电流降至2.5A 时,其 IC 输出正常;我将 vbst 电容器从1uF 更换为0.1uF,而不良现象仍然存在。

实际计算后,在上述两种测试条件下,当外部电源设备的电源相同时(当12V 输入时,外部电源设备的电源为12.84w; 当5V 输入时,外部电源功率为12.85w),为什么会出现正常输出和异常输出现象(异常时,可以听到“Zizi”电感声)? 附件是我们的基本设计。 请帮助分析。 我们的需求是 IC 使用5V 输入和3.3V 输出,输出电流达到2.9a 以上;

e2e.ti.com/.../P02_5F00_CON.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ping!

    请提供开关到 GND 和 Vout 到 GND 的波形,以进一步分析。

    舒艾