This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:可以替换 TPS23756中的 TPS23754-1

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754-1, TPS23756, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084188/tps23754-1-can-replace-tps23754-1-from-tps23756

部件号:TPS23754-1
“线程”中讨论的其它部件: TPS23756PMP11254

主席先生,你好,

我们直接将 TPS23754-1从 TPS23756更改,但发现+12v 输出存在抖动问题。

希望从您那里了解,需要修改原理图的哪些部分?

作为附加文件。

TPS23756 +12v 输出波形:

直接更换 TPS23754-1 12v 输出波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TPS23754-1的 VC 开启阈值高于 TPS23756。  

    使用 TPS23756更换 TPS23754-1没有问题。 因此,使用 TPS23754-1更换 TPS23756可能会出现问题。 这取决于设计。 12V/25W 二极管回扫似乎有很多输出电容。 问题可能是由于 TPS23754-1稍后开机,因为它需要更高的 VC 电压,从而改变了启动行为。 为供参考,我们的等效参考设计(PMP11254)上有44uF 的输出盖,您有940uF。  

    您可以尝试降低输出电容的数量吗?

    您能否分享变压器规格?

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有什么更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    很抱歉~客户尚未回复。我会再按一次。