This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, TPS53353, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083774/lm5164-q1-lm5164

部件号:LM5164-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM5164TPS53353TPS53355

主席先生,你好,

我们使用 LM5164转换器在输入电源48-54V 下进行降压操作。

该转换器在二极管仿真模式操作中以173khz 频率驱动1mA 负载。

但问题在于减少电磁干扰,我们计划在低压侧开关上保持缓冲,其中包括电容器10nF,电阻器0.3ohm。

当变频器电感器(68uH)释放烟雾时,原因是什么。

直流-直流转换器在 CCM 模式下是否可以在小于100mA 的情况下运行,即使我们根据负载电流开关波形计算电感器值,波形也会显示 DEM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甘塔,您好!

    缓冲器10nF 和0.3欧姆不是合理的值。  

    有关如何设计缓冲器的信息,请参阅以下应用手册:

    SLUA831A–最大限度地减少 TPS53355和 TPS53353系列器件的开关振铃

    第一种解决方案是将 Rboot 与 Cboot CAP 串联添加,以降低 SW 上升转换率,Rboot 应小于20欧姆。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题