This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流调节器 IC /溶液

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410, TPS549A20, LM10010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084729/dc-regulator-ic-solution

“线程”中讨论的其它部件:LMR54410TPS549A20LM10010

dears,

我要开始一个新的产品设计,它需要一个直流电压电源来驱动3个内置电子机械继电器。  继电器驱动电压未指定,可能为5V。 9伏,12伏等 主要要求是,如果我们选择12伏,我们会在产品通电时应用12伏驱动继电器,那么在继电器通电后,18V 需要降低到18V 的70%左右。  请告知是否有合适的直流调节器集成电路/解决方案(输入电压:DC18V+/-20%;输出电流500mA)来驱动继电器,谢谢。

此致,

陈百强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个排版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振铃或保留空间是否需要特定的 Vinmax? 听起来,一台24-28V 设备将覆盖18V +/- 20%的电压。

    TPS62175 是一款28V 0.5A 器件,应能满足您的规格要求  

    LMR54406 (36V;0.6A)是我们最新的设备之一,是采用 LMR54410 (36V;1A)的 P2P,具有灵活性。  

    TPS560430 (36V,0.5A)目前在 TI.com 上有库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    已注意到并感谢您的回复。 我已经研究过您建议的 IC,但它似乎 没有一个插针来接受控制信号。

    该产品正在进行可行性研究,因此信息仅限于公开。 请在下面详细了解以下信息,以便您更好地理解并 帮助提供更合适的解决方案。

    本产品需要一个直流电压调节器 IC (以下简称调节器)来驱动内部电路。  监管机构的基本要求如下(项目1,2和3)。

    但是,该设计的关键要求是,在可控的一段时间后,调节器的输出电压需要降低到其额定电压的大约70%(即12V 的70%,即8.4 V)。 本产品将有一个内置 MCU,它可以对此提供控制,因此此处的要点是电脑控制器需要一个针脚来接受控制信号。 请告知是否有适合此应用的直流调节器集成电路/解决方案,谢谢。

    1)输入电压:DC18V+/-20%。  容差为20%是 足以满足要求的要求,更宽的输入电压范围当然是一个优点。  

    2)输出电压:未指定,它可以由我们自己设计为5V,9V 或12V 等

    3)输出电流:500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好,丹尼,

    当您提到需要接受控制信号时,您是否正在寻找一个启用针脚来控制设备的启动时间? 还是同步到外部时钟的同步针脚?

    我们有许多符合您所列出的输入/输出/输出规格的设备,但功能或功能集略有不同。 如果您能提供更多信息来帮助我缩小对您的限制,将会有所帮助。 我们还在  TI.com 上提供了一个门户网站 ,让您可以过滤到最适合您的设备上,而无需在公共论坛上透露任何私人信息。  

    最佳

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的妮可:

    不能, 我们不是在询问 启用引脚还是同步引脚,而是在 我们的产品通电时询问 ,内置 调节器的输出电压最初为 12V, 然后 ,在可控时间(如5秒)后,电脑控制器的输出电压需要降低到其额定电压的70%左右(即12V 的70%,即8.4 V)。 本产品将有一个内置 MCU,它可以为此提供控制信号 ,因此此处的要点是电脑控制器需要一个针脚来接受控制信号,从而将输出电压从最初 的12伏切换至 8.4伏并保持在8.4伏。

    此致,

    丹尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以你想改变它们飞行时的输出电压。 这需要像 SVID/I2C/PMBus 这样的降压数字功能。 我们没有太多的设备具有这种高输入电压需求和低电流需求以及数字功能。 我能想到的最好的是 TPS549A20,但它的间隔最大为20V。  

    如果您只是在寻找用单针调节输出电压的方案。  我们有 DAC LM10010。 此外,您还可以使用简单的 DAC 和电阻器来设置输出电压。  如果 只需要两个电压级别,甚至连 FB 引脚上的 FET 和电阻器也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的妮可:

    我们将研究并感谢您的支持。

    此致,

    陈百强。