This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207:如果输出电压设置为7V,将会产生什么影响

Guru**** 2534930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086241/tps562207-what-will-be-impacts-if-output-voltage-set-to-7v

部件号:TPS562207

大家好,团队

我知道具有 DCAP 的直流-直流转换器具有具有具有7V Vcc 的比较器,因此输出电压受7V 以下限制。 请回答以下问题。

1.如果客户将电阻器分压器设置为典型的7.0伏,由于电阻器和 VFB 的变化,输出电压也将受7伏的限制,永不超过,对吗?

2.如果 客户将电阻器分压器设置为典型的7.0伏,预期会出现什么情况,如不工作,损坏,电压下降等?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hideki

    我将检查此问题,并将在星期一向您提供反馈。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki
    如果客户将电压设为7V,则不会出现问题。
    输出电压不会限制为7V,它将根据反馈电阻器正常工作。 因为在将 SW 筛选到比较器时,IC 内仍有余量。
    2.它不会破坏 IC。 电压正常。
    巴西
    红宝石