This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-EP:VOA 上的最大适用电压

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B, UC2854B-EP, UC2845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087016/uc2854b-ep-maximum-applicable-voltage-on-vao

部件号:UC2854B-EP
“线程”中讨论的其它部件:UC2854B,和 UC2845

您好,

我目前正在设计一个采用增压拓扑的 PFC。

在我的设计中,最好使用外部运算放大器来执行电压环路功能,

此外部运算放大器的输出连接到 UC2854B 的“VOA”引脚。 “Vsense”引脚根本没有连接。

数据表中未指定"VAO"引脚上的最大适用电压。 我可以在高达 UC2854B-EP "VCC"的 VOA 电压上应用吗?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    UC2845上的电压误差信号不是跨导电流。 如果您尝试强制该针脚上的电压,两个安培将相互争斗,直到一个达到电流极限。  最好的方法是通过 统一增益放大器将外部 EA 馈入 VSENSE

    我希望这能有所帮助,

    射线