请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25798 您好,
尽管我使用的是2秒电池,但 POR I 的“充电电流限制”为1000mA 后,在 BQ25798中读取 REG03寄存器。
我使用8.2k 电阻器进行 PROG PIN,并读取 表8-2 I,预期2A 充电电流限制。
在 POR 时,电荷电流设置为1A 的是一种令人不安的情况? 其他寄存器是正确的(细胞计数,VSYSMIN,VREG)。
在另一个具有相似布局但带有 PQ25798芯片(相同芯片的测试样品)的主板中,POR 的电流限制正确(2A)。
弗朗西斯科