This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:使用单个 LM74502背靠背安装两个电路

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086746/lm74502-drive-two-circuits-back-to-back-mounted-with-a-single-lm74502

部件号:LM74502

亲爱的各位,

我想知道下面的电路是否有一种使用单个 LM74502驱动4 MOSFET 的方法。 (背面安装)

Vin1和 Vin2是不同的信号。

什么是更新的电路版本,因此只有一个 LM74502?

此致,

保罗·安布罗瓦斯·伯代特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    是的,我认为我可以想出一个应用电路来在两个单独的导轨上建立 OV 保护 ,只使用一个 LM74502设备。 让我与我的团队内部讨论,以检查可行性。 我会在几天内回复你。

    谢谢,致以诚挚的问候

    迪亚尼苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪亚尼苏,  

    感谢大家分享这一信息。  
    Altium 文件将在大约10天内准备就绪,因此,如果您能在这10天之前找到答案,那将是完美的!  

    此致,  

    保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    当然,我们会根据团队的反馈再次与您联系。

    谢谢

    迪亚尼苏