“线程:TPS745”中讨论的其它部件
尊敬的团队:
我的客户想知道配置级别是否可以更改。 如何实现>70% 的配置级别?
谢谢,致以最诚挚的问候。
雪莉酒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户想知道配置级别是否可以更改。 如何实现>70% 的配置级别?
谢谢,致以最诚挚的问候。
雪莉酒
你好,雪莉
以下是他所说的话:
对于可靠性为零的样品群, 70%的 CL FIT 是1.31x 60%的 CL FIT。
Excel 中的反向 Chi 平方函数可用于计算用于从一个已知置信水平到另一个置信水平的缩放系数。
缩放系数= 0样本总体的 CHISQ.INV (70%,2)/ CHISQ.INV (60%,2)失败
因此,对于本例,70%的 CL 配合为0.2 * 1.31 = 0.26
此致,
尼克
尼克您好,
感谢你的帮助!
我不确定我是否理解您的观点,能否帮助您检查我的理解是否正确? 据我了解,这个比例因子1.31是用这个公式计算的, 即 CHISQ.INV (70%,2)/CISQ.INV (60%,2)。 如果我们要提高配置级别,首先需要将套合值提高到0.26。 但我认为适合特定设备的值是固定的。 如何提高 TPS745的适合性值?
谢谢,致以最诚挚的问候。
雪莉酒
尼克您好,
[引用 userid="40944" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082540/tps745-Q1-functionality-safe-question/4009174#4009174]]Excel 中的反函数可用于计算用于从一个已知级别提升到另一个信任级别的缩放系数。 [/引用]我在 Excel 中找不到反向的 chi square 函数。 请告诉我可以在哪里找到它吗?
谢谢,致以最诚挚的问候。
雪莉酒