This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:VBIAS 低于 VIN 电压

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086891/tps22976-vbias-lower-than-vin-voltage

部件号:TPS22976

大家好,团队

我们始终建议客户在系统中使用 VBIAS>=VIN。

1.如果客户使用 VIN = 5V 和 VBIAS = 3.3V,是否会有任何问题?  

2.如果是,请您说明理由,提供更多详细信息吗?  

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪您好,

    我们建议不要使用 VIN 低于的 VBIAS。 VBIAS 必须大于或等于 VIN。 如果在为 VBIAS 提供单独的电源时出现问题,请将 VBIAS 与 VIN 绑定。 VBIAS 负责为门和设备的其他功能充电。  

    此致,

    Kalin Burnside