请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ27Z561-R1 “线程”中讨论的其它部件:BQ27Z561
尊敬的专家:
校准前,客户在其 BQ27Z561电路板上测量了3780 mV 的3800mV 电压。 在校准前,它们测量了大约100块电路板,并在类似-20mV 范围内进行了测量。 (系统处于待机状态,因此电流非常低,10s uA)
这种-20mV 偏移是否是由于 ADC 造成的?
它是否符合我们的规范? 我不知道如何根据6.11模拟数字转换器(ADC)中的参数进行计算。
电压和电流测量是否使用相同的 ADC? 为什么电流测量在客户主板中仍然非常准确(不像电压测量)?
非常感谢