This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:工作电压为5.3V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, SN74LVC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086866/tps60400-q1-operating-at-5-3v

部件号:TPS60400-Q1
线程中讨论的其他部件:LM2776SN74LVC1G14-Q1

大家好,团队  

建议的工作电压为5.25V,最大值为5.5V。 在5.3V 下操作此系统是否存在任何问题?

应用程序5.3Vin ->-5.3Vout

谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney,

    感谢您的提问。

    我不会将此设备用于5.3V 额定输入电压。 相对于 绝对最大额定值,您只有200mV 的毛利,如果考虑  到 VIN 容差和可能的电压峰值,您很可能会超过现场的绝对最大额定值,从而影响可靠性。

    我会在建议的操作条件下查找至少具有5.5V 电压的设备。  LM2776就是一个例子。

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯特凡诺  

    它需要自动分级...所以我将看看反向缓冲区,也许是 SN74LVC1G14-Q1。

    谢谢你,  

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney,

    感谢您的反馈。

    不幸的  是,我不相信我们有任何 VIN > 5.25V 的汽车充电泵(推荐的工作条件)。

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞特凡诺,您好!  

    理解,感谢您的帮助!

    谢谢你,  

    德拉尼