This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:VBAT 正弦波?

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086842/bq25570-vbat-sine-wave

部件号:BQ25570

您好 TI 团队,

我指的是 BQ25570 EVM 的设计,我的原理图如下所示。

我正在对 VIN 应用2.8V 电压。 我在 VSTORE 中获得3.9V,在 VPAT 中只获得1.2V。  VBAT 的波形如下图所示。

我的示意图中有什么问题吗? 我确信我的焊接是正确的。 如何解决?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱尔:

    我能在同一波形上看到 vstor,VIN_DC 和 VOUT 吗?  此外,我是否可以获得与下面类似的波形,除了您的 VOUT_SET 有额外的脉冲?

    此致,

    杰夫