This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:HV 推荐范围参考

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP20432, PMP20396, PMP40376, TL431, UCC28730, UCC28711, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086701/ucc28740-hv-recommended-range-consult

部件号:UCC28740
线程中讨论的其他部件: PMP20432测试PMP20396PMP40376TL431UCC28730UCC28711UCC24650

大家好,团队

客户系统中的 HV 启动范围要求在40~600V 之间。 我在 D/S 中找不到推荐的 UCC28740 HV 引脚系列 请在这里发表评论吗? 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    当 HV 针脚为 VDD 充电时,其 UVLO (~21V)以上,控制器将开始切换。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    您的客户应该能够以40V 的电压启动 UCC28740,尽管我们的参考设计(如 PMP20432, PMP20396和 PMP40376)中的许多测试结果文件显示 UCC28740从~100V 直流开始。 需要了解的是他们的启动定时要求,较低的启动电压自然需要更多的时间来为 VDD 电容器充电,直至达到21V UVLO 接通阈值。

    如果客户需要以较低的输入电压提供全输出功率/电流,他们必须特别考虑仔细设计变压器并 调整启动网络的大小,以便 在整个输入范围内为控制器提供所需的启动和常量(运行)电平电流。

    我希望这能有所帮助。  

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    您是否知道 UCC28740可以支持 PSR 还是在此处删除 TL431+Opto-耦 合器? 客户希望节省系统成本,因为他们不需要隔离。 如果您在此处有设计示例,将会更好。 谢谢。

    最佳

    斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    我们的一些固态继电器控制器可能支持 PSR。 据我所知,我们今天没有在 TI.com 上发布证明这一功能的参考设计。  遗憾的 是,在我们的团队中,我们甚至没有 UCC28740的初步原理图或方框图。

    如果他们想要基于 成本降低移除光耦合器解决方案,为什么不使用像 UCC28730这样的 PSR 控制器? 如果他们需要快速瞬态响应,他们可以考虑添加 UCC24650唤醒监视器 IC,该 IC 仍然可以显著节省输出电容。 如果没有,请尝试定位 UCC28711,这是另一个 PSR 回扫控制器,其最终设计将与 UCC28740最接近,前提是输出电容已调整以改善瞬态响应。

    希望这能有所帮助...

    此致,

    安德鲁