This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:电池无法充电

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085976/bq24616-battery-unable-to-charge

部件号:BQ24616

各位专家:

我们的客户 设计了一个参考 EVM 原理图的定制电路板,但由此产生的电路板不会为 8.4V 2芯电池充电。  

下面是客户示意图:

您能帮您解决这个问题吗?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    请详细解释您的设置吗? 输入电压是多少?电池电压是多少?TS 电压是多少?STATx 和 PG/ LED 有什么作用?

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    以下是一些信息:电路由12V/2A 电源供电。  PG LED 工作正常。  Statx 引脚现在逻辑偏高(Vref_3V3)。  
    蓄电池电压现在为7.3V。 最大电压可达8.4 V 电池电量为10000mAH。 TS 针脚处的电压水平为2.46伏。
    我希望这能有所帮助,并感谢各方的支持。
    此致,
    马文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    2.46 V 的 TS 电压高于 VT1阈值,表示蓄电池温度低。 请适当偏置 TS 电压以开始充电。 请参阅数据表8.3.18部分。

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,迈克,
    感谢您的支持。 客户现在可以为电池充电。 但是,在 TS 针脚上达到2.1伏电压水平后,现在客户的电池状态一直显示已充满电。
    此外,客户 可以为单芯电池(4.2V)充电,但无法为双芯电池(8.4)充电。
    你能帮你解决这个问题吗?  
    谢谢!
    此致,
    马文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    STATx LED 有什么作用?电池电压如何?

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,迈克,
    显示已完成充电的 STAT LED 亮起。
    电源正常指示灯亮起。 STAT LED 指示正在充电(如果关闭)。
    蓄电池电压为7.2。  他们目前使用的电池的最大电压为8.4 V。
    我希望这些信息能有所帮助。
    此致,
    马文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    请告诉我哪个实际的 STATx 引脚点亮。 当蓄电池电压为7.2V 时,VFB 电压是多少? 充电电流感应电阻器的电压是多少?

    此致,

    迈克·埃曼纽尔