This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UC28742启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085917/ucc28742-uc28742-start-up

部件号:UCC28742

各位成员:

我们在设计中使用了 UCC28742,我们遇到了一个问题。 我们在  循环调节器中使用了 TLP181和 LM4041。 我会插入一些照片 ,让问题更容易理解。  

探头的放置方式如下图所示:

   ·黄色--> FB 引脚    ·绿色-->输出电压    ·紫色-->参考输入

如您所见,黄色探针表明,在启动芯片 PS 时,大约3毫秒内,FB 似乎被 UCC28742内部接地。对吗? 这种行为会使输出电压上升到5V,对负载可能会造成危险。

如果有人能帮助我理解发生这种情况的原因,我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,  

    感谢您对 UCC28742回扫控制器的关注。

    UCC28742中没有用于启动前接地 FB 输入的功能。  黄色波形低是因为光耦合器未被驱动,而 R68将 FB 拉低。  我认为黄色波形在~3毫秒内保持较低状态,因为 LM4041分流调节器要在这段时间内正常工作。  (我假设原理图中的 AS431A 调节器被 LM4041取代。)   

    紫色波形是分流调节器的参考引脚,在 LM4041中应为1.224V,但在启动时,此电压最高可达2.3V,然后调节器开始将该参考重新拉回到技术指标中。  请调查 LM4041的偏压情况以改善其启动操作。  

    此致,

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    我将分流调节器更改为“AZ431LANTR”。 如下图所示,此电脑控制器将立即开始调节电压。 但我们仍然可以观察到 FB 引脚在3毫秒内保持0 (接地)。  

    这是否有其他原因?

      ·黄色--> FB 引脚    ·绿色-->输出电压    ·紫色-->参考输入

    此致

    法尔扎内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,  

    据我所知,控制器内部的 FB 没有主动下拉功能。  我将进一步检查以验证这一点,但 可能需要一天或两天的时间才能从我们的设计团队那里得到回复。  

    同时,我认为 FB 的电流低达3毫秒,因为光耦合器在 Vout 接近5V 之前不会驱动任何电流。  我建议通过探测 AZ431 (引脚2)上的阴极电压来验证这一点,以查看它是否保持在高电压(磁道输出上升)到5V,然后在3毫秒后突然下降到低电压。   
    当引脚2高时,无电流通过光电耦合器驱动,FB 保持低电流。  当针脚2下降到低位时,将驱动大量光电电流,FB 电压将跳转,如图所示。

    这就是我认为正在发生的事情。  我希望你们能检查一下。  

    此致,
    乌尔里希   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好,

    我已经检查了光耦合器(紫色探针)的阴极引脚。您的笔记有助于我达到这一点。 我已将 R71更改为261欧姆。  如下图所示,FB 引脚(绿色探针)的行为已发生变化。

     

    这很有意义。 我的问题是如何管理 R 以获得芯片最充分的功能?

    此致

    法尔扎内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,  

    我有点困惑。  紫色迹线似乎是分流调节器的参考引脚(位于~1.24V 位置)。  看起来黄色迹线可能是电脑控制器的阴极电压。  我认为蓝色轨迹是 Vout。  如果我认为有问题,请纠正我的错误。  我建议电压节点颜色在不同范围捕获之间保持一致,并将输出电压,阴极电压和参考电压设置为1V/div,所有 0V 电平都设置在同一条水平线上。  这样可以更轻松地在迹线之间进行缩放并显示更多细节。

    无论如何,261欧姆 似乎不在该电阻器功能的典型值范围内。  R71可能也很低。   R71的尺寸可在光耦合器切断时(在最大输出功率下)为分流调节器提供最小电流。  AZ431只需要最大80uA 才能正常工作。  当二极管 VF < 0.5V 时,光电耦合器通常被切断,因此最小电压为0.5V/681R = 734uA。  我建议将此电流降至大约100uA,因此0.5V/100uA = 5kR,例如 R70可以是5.1kR。  

    在 R70 = 5.1K 的情况下,R71可以升高到较高的值,并且仍然为 CTR 提供足够的二极管电流至输出集电极电流。  UCC28742的 FB 电流范围从满载时的0uA 到空载时的~26uA。 在该电流下,VFB =~1V,因此 R68电流= 1V/4kR = 250uA。  发射器总电流= 26+250=276uA。 尽管 uA 级的 CTR 低,但在无负载情况下调节电流不需要太多二极管电流。    

    我发现 TLP181是一个过时的耦合器。  TLP183是一种可能的替代产品,或 TLP383在二极管电流较低时具有较高的 CTR (当然也可以是其它设备)。  根据数据表, TLP181在276uA 时的 CTR 范围为40%至100%,然后 LED 电流必须至少为690uA (通过 LED)。  在该电流下,VF 为~0.95V,因此 R70电流为186uA。 R71总电流为690+186 = 876uA。  如果最小分流电压=~1.3Vka,则在 R71上,5V 输出- 1.2Vf - 1.3Vka = 2.5V,因此 R71最大值= 2.5V/880uA = 2.84kR。  在使用这些值之前,需要验证本示例计算中所做的假设,但这是流程的一部分。  

    此致,

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的精彩笔记,帮助我获得 有史以来最好的脱明功能效果。 我更改了以下值:

    R71=750R (与之前的设计相同)

    R70=5k11

    您可以在  下面的照片中看到结果,

    ·黄色--> FB 引脚    ·绿色--> 光耦合器阴极    ·紫色-->参考输入   · 蓝色-->输出电压

    此致

    法尔扎内