This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:未获得 TPS61029数据表中指定的结果

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086476/tps61029-not-getting-result-as-specified-in-the-datasheet-of-tps61029

部件号:TPS61029
我们的项目分为两个阶段。 


第1阶段-太阳能电池充电器:使用2伏太阳能面板作为 TPS61029芯片的输入,输出电压调整为1.6伏,以便在此模式下为镍氢单体电池充电。


我们在充电模式下遇到的问题是,当设备在无负载的情况下打开时,其输出电压大约为1.65 V, 但是,当我们连接电阻负载时,输出电压会快速下降(大约500 mV),输出电流非常低(大约70 mA)。
芯片未按预期准确响应。


第2阶段:TPS61029芯片的输入将为单节镍氢电池(1.2 V),输出将进行调整以在 CC 模式下驱动高功率 LED (2.7 V)。

问题:在模式2中,输出电流非常低,接近85 mA。 事实上,需要至少200 mA 的电流输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,济南

    1.我可以知道输出负载上增加的电阻值吗?

    2.您可以在此处显示您的示意图吗?

    BRS,

    布莱斯