This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:TPS2595的放置位置

Guru**** 2513705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086979/lmr14050-placement-position-of-tps2595

部件号:LMR14050
“线程”中讨论的其它部件:TPS2595

您好,支持团队,

我想将 TPS2595添加到 LMR14050的输出阶段。
是否可以将 TPS2595放置在电感器的正后方(在输出电容器的前面)?

VIN:8~32V
输出电压:6.2V
输出电流:2.6A

如果您有任何问题或疑虑,请告诉我。 循环变得不稳定等

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迪斯,

    不建议在以下情况下使用:

    1. Ron 将影响回路响应,这可能需要对反馈电阻器进行额外补偿

    2.一旦电感器电流处的保险丝开关关闭不为零,电感器将产生无限的高峰值电压,这可能会损坏 TPS2595

    B R

    安迪