This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:向 TPS3840添加可插拔插销(在电源循环时重置)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS63070, TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086892/tps3840-adding-brownout-latch-reset-on-power-cycle-to-tps3840

部件号:TPS3840
“线程”中讨论的其它部件: TPS63070TPS3703

我正在使用4x AA 系列电池提供5V 和3.3V 电源。 因此,输入范围介于~4V 和~6V 之间,我正在使用 TPS63070降压升压转换器来提供5V 电源,并将其转换为用于3.3V 电源的 LDO (TL70233)。 在使用不同的电源设计进行测试时,我看到电池电量在达到~4V 后迅速下降。 在我的另一个电源上,这将禁用转换器的输出,并卸载电池。 但是,在卸载后,电压将恢复到足够高的水平,以重新启用电源。 这会导致引导循环。 因此,我想添加一个可在电源电压降至4V 以下时激活的可弹出闩锁,该闩锁仅在电源循环时重置。 我计划使用的主管是 TPS3840。

我找到了有关向主管 IC 添加锁扣的文章: https://www.ti.com/lit/an/snva836a/snva836a.pdf

它注意到,将 CT 引脚绑在相关 TPS3703主管上增加了锁定功能。 但是,尽管 TPS3840具有 CT 引脚,但它并未提及此功能。 假设我无法接地 TPS3840上的 CT 引脚以通过电源循环来添加锁扣复位,这是否正确?

其次,我想使用电源开关来打开和关闭转换器,但不要通过开关传递整个系统电流。 因此,我将主管的电源连接到电源开关,因此该开关仅为主管供电。 这样就可以使用/reset 输出控制升压降压上的启用引脚。 当 TPS3840未通电时,/reset 引脚被称为“未定义”而不是低电平。 我希望 TPS63070的默认状态为关闭,因此为了实现此目的,我使用  了/reset 线路(PSK_EN)上的下拉电阻器(R5)来确保电源在电源开关关闭时关闭。

这是否是主管 IC 的合适实施?
(VCC =示意图中的蓄电池电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克你好  

    TPS3840不支持 CT 引脚上的锁扣功能。 您不应接地。 连接到 CAP 以进行延迟控制或保持其浮动。  

    重置销处的100K 下拉将正常。 这不会造成任何伤害。  

    此致  

    Trailokya