This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5006:更换中的跌落

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34923, LM5006, LMR38010, LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086503/lm5006-drop-in-replacement

部件号:LM5006
线程中讨论的其他部件:LM34923LMR38010LM5007

我目前正在产品中使用 LM5006。  我使用的是回扫二极管,而不是同步 FET,因此 LG 引脚没有连接。  我最近发现了 LM34923,由于我没有使用 LG PIN,这似乎是一种替换。  您能否确认这将与 LM5006完全兼容?  理想情况下包括任何 EMI 行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    如果不使用 LG 引脚,LM34923可以直接替换 LM5006,EMI 性能应该类似。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  LM5006是否还有其他的引入选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    LM5006没有其他 P2P 替代产品。

    其他可能的部件包括 LM5007或 LMR38010  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5007已退出,因为我需要 LM5006 (典型4V)的较低 UVLO。

    LMR38010非常有趣。  我熟悉 LMR36x 系列中的其他部件。  此部件是否与这些部件类似,但最大电压为80V?  无论如何,LMR38010似乎不可用,与其它的 LMR36x 组件类似...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    LMR38010是新发布的部件:

    https://www.ti.com/product/LMR38010

    它类似于具有80V 额定值的 LMR360XX。

    B R
    安迪