This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:可配置软启动

Guru**** 2924290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086578/lm5165-configurable-soft-start

部件号:LM5165
“线程”中讨论的其它部件:TPS54040A,COT

尊敬的 TI 团队:

实际上,我们使用 TPS54040A 时启动缓慢。 使用220nF 电容器时,当前的软启动时间为70毫秒。 在 TPS54040A 的数据表中,它 μF“慢速启动电容器应保持在低于0.47 µ A 且大于0.47 nF 的位置。” 在 WEBENCHRegistered电源设计器中,无论使用什么部件,最大软启动时间始终限制为10毫秒。 所以问题是,LM5165的 CSS 是否也有限制? 如果是,边界是什么?

我很期待听到你的声音!

此致

Dominik Herbold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dominik,

    LM5165使用简单的 COT 控制回路,CSS 最大电容没有限制,为了平稳输出上升,最小 CSS 取决于启动期间的输出和负载电流。  

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    好的,非常感谢您的快速响应。 这对我有很大帮助! 我多次浏览数据表,希望我没有忽略它。 即使参数没有限制,我也希望至少有一句话说没有限制。 电子零件的参数没有限制是非常罕见的:D.  

    此致

    多米尼克