This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:计算补偿元件

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084931/tps54332-calculating-compensation-components

部件号:TPS54332

我正在尝试计算补偿组件,我想知道您是否有用于此部件的 Excel 计算器。

信息:VIN:10-26V 输出电压:5.4V  输出电压(最大值):3.5A  L= 4.5uH 输出电压:47uF x 2 ESR  

此外,如果没有计算器,如何计算:

还需要知道 D 在等分中是什么14.  

如果你能看到我的原理图和布局,我会很受关注

我正在尝试为其创建 Excel 计算器,但我是股票(附件是我所在的位置)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃米尔

    很抱歉,我们没有计算器。 实际上,我们始终使用 Webench 来帮助我们快速设计。 我们可以使用 Webbench 检查相位差并估算效率。 以下是链接:https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/27?VinMin=5&VinMax=15&O1V=2.5&O1I=3.5&base_pn=TPS54332&AppType=None&Flavor=NA&op_TA=30&origin=pf_panel&lang_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=NA&VoltageOption=NA

    Webench 是基于设备上的验证数据的模型。

    对于原理图:请您将电感器值和饱和电流与负载电流共享,以便我检查电感器是否已安装? 另外,请告诉我输入电容器和输出电容器的电压容差吗? 我已经使用楔形块检查了补偿元件,发现相位差很低。 因此,您可以更改这些值。

    对于布局,这里有两个小问题:

    1.车尾箱盖:我建议车尾箱盖(C18 )靠近车尾箱销而非 PH 销,并使用 VIA 将 PH 连接到车尾箱盖。 请勿让 PH 铜覆盖靴钢丝,因为 PH 有噪音。

    2.对于 Vout SENSE,我看到 SENSE 导线来自 Vout 的铜,我建议在输出电容器旁边进行 SENSE,并让 PH 铜远离 SENSE 导线。

    希望这能有所帮助。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    感谢快速重播。 因此,Webench 数据是正确的,因此我可以将这些值用作我的补偿数据。  

    L:4.7 uh (74439358047)基于我的模拟计算 L 为3.95uH
    Cin = 10uF (CGA5L1X7R1H106K160AC)和0.1uF

    球输出= 2x47uF (C4532X5R1A476M280KA)

    对于布局,我遵循数据表的图23,因此我将根据您的建议更改数据表。  

    是否可以提高效率?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 埃米尔

    很抱歉耽误你的时间。 为了提高效率,您可以使用低 DCR 电感器。

    巴西

    红宝石