This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:BQ27Z561-R1:I2C 超时

Guru**** 2771125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086509/bq27z561-r1-bq27z561-r1-i2c-time-out

部件号:BQ27Z561-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ27Z561

Shirish,

问题如下:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085867/bq27z561-r1-i2c-clock-stretching/4022213#4022213

发生问题后,我们将 Qulcomm I2C 引脚配置为 GPIO 输入引脚。 中国药监局仍然保持低水平,这意味着中国药监局正在将其拉至低水平。

这种现象的原因是什么?

BQ27Z561 发布 SDA 的原因是什么?

超时设计不适用于这种情况,对吗?  理论上,只有 SCL 保持低于2秒时才会超时,对吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    我们确认只有在 Qualcomm 处理器关闭并重新启动时才会出现该问题(561总是连接 BAT。)。

     以下情况是否会导致此问题?

    1. 高通处理器电源循环发生在 I2C 通信的中间,这是否会导致此挂起? 或者超时可以处理它吗?

    2. 在 Qualcomm 处理器电源循环期间,I2C 上拉电压也会暂时降至0V。 通电后,电压将恢复到1.8V。 这应该不是问题,对吗?

    3.问题发生后,您认为我们可以使用 GPIO 向 SCL 发送一些 CLK,SDA 恢复561 I2C 状态机吗?

    这是在大规模生产前进行的。 在这方面需要您的快速帮助。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan,

    看起来 bq27561需要另一个时钟。 您可以尝试发送时钟脉冲,看看它是否可以解决问题。 此类问题的根本原因通常是无法检测到时钟延伸,从而使主机与 bq27z561同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,希里什