This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:命令序列

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084971/bq76952evm-command-sequence

部件号:BQ76952EVM
“线程”中讨论的其它部件:BQ76952BQSTUDIOEV2400

大家好,团队

我的客户需要帮助。

我使用 BQ76952EVM BMS029A 尝试发送命令,以更改寄存器的值以禁用休眠。 但 BQ76952不起作用,我读了电池状态寄存器,它显示它没有改变。 这是我发送的命令,而 SLEE_EN 不会更改。  

我只能通过软件界面进行更改。

 请帮帮我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chong,

    命令顺序正确。 我刚刚检查了它,并在我的主板上尝试了它,它是有效的。  

    使用命令序列窗口时,BQStudio 中的仪表板应关闭。 如果仪表板打开,BQStudio 将在后台与设备通信以更新“寄存器”窗口。 是否可以验证此状态是否已关闭?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在确认“自动刷新”关闭时重新发送命令。 但它仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我发送命令后 ,睡眠退出, 但 SLEE_EN 不会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,当您在发送这些命令后阅读 Power Config 寄存器时,看不到位更改?  

    我注意到您可能正在使用较旧版本的 BQSTUDIO。 请问您使用的是哪个版本? BQSTUDIO 测试版本应该是该设备的下载版本。 您能否捕获 BQSTUDIO 仪表板的图像,以便我可以看到设备版本,EV2400固件版本等?

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装了软件以确保它是最新版本,但它仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到问题。 您正在使用旧版的 IC 预生产版,如 BQStudio 窗口所示:

    您需要更换主板上的 IC。 BQ76952生产版自2020年9月起就已推出,因此您必须拥有一个很久以前就已推出的 EVM。  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。