This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404EVAL:使用 LM3404时 LED 闪烁,特别是在低强度下。

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086530/lm3404eval-flickering-of-the-leds-using-an-lm3404-especially-at-low-intensity

部件号:LM3404EVAL
“线程:LM3402”中讨论的其它部件

您好,

 使用以下示意图,我有几个问题。  感谢你的帮助。  以下电路是使用 TI LM3404xx-1-A 数据表 SNVS465G 和 A-1839 LM3402/3404评估板用户指南 SNVA342E 设计的。

每个电路板上都有11个这些驱动电路,并带有附加电路。  某些主板被设置为通过 LED 驱动200mA,其它主板为800mA。  上述每个驱动电路驱动6个 LED 串,分别为红色,PC 琥珀色或绿色。  LED 为 Cree,绿色 P/N 为 XPEBGR-L1-0000-00F02。  我们的目标是将对比度提高到25000到1或更高。  当上述电路右端的灯变暗时,PWM 信号应用于外部 MOSFET。  我们使用200至250 Hz 的 PWM 基本频率。  我们的最低脉冲宽度约为150纳秒,基本速率为250 Hz。  在低强度下,经常出现随机闪烁,尤其明显。  我们有15个强度级别。  最低4个强度设置由2个 CD 54HCT123生成,强度级别5至15由555个计时器生成。   

 强度信号发送至主板上的差分接收器 AM26LS32。  该接收器驱动板上的所有11个外部 MOSFET。  除了闪烁外,LED 不会亮起强度级别1和2。  3级指示灯亮起6个 LED 字符串中的一些。  我尝试在强度信号线程中添加图片,但没有弄清楚如何添加图片。  剪切和粘贴对图片似乎不起作用。  请告诉我如何执行此操作。

但我会描述这些信号。  进入 AM26LS32的强度信号看起来正常。  2级信号是一个5伏方波,宽约250毫安。  信号从接收器发出,是一个三角波,只有2伏高。  3级是一个几乎是三角形的,但有4.5个 votls,宽约750纳秒。  在4级,波形为5V,三角形波形点平展。  波浪的较宽部分约为1.5微秒  5级是一个5 V 方波,宽度约为4微秒。   

您是否有关于 LED 为什么闪烁的信息?

我想知道三角形波是否是由载荷引起的,因为只有一个接收器驱动所有的驱动电路。  还是传播延迟?

感谢你的帮助。  我将等到我知道如何在帖子中添加图片后再提出其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以通过单击“插入”按钮来添加图片。  

    罗宾