This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:启动故障

Guru**** 2524980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086508/bq77905-fault-on-startup

部件号:BQ77905
“线程:测试”中讨论的其它部件

我使用 BQ7790522制作了一个12S 电池保护器。  三台设备配置为4s 是否是实现这一目的的正确方法?

我看到的是,FET 都打开了,5秒钟后两者都关闭了。  为了进行测试,我只需要一个电阻梯来模拟由10k 装饰电位器制成的电池。  我已经断开了上部两个设备上的 LD 引脚,并将其保持浮动状态,并根据数据表第30页将原理图中的 R33更改为10M,以用于测试目的。  我看不到我的设计有什么问题。  在测试设置中,感应电阻器已更改为20m,以便更轻松地测试电流相关切断。

LD 针脚是否仅在您看到紫外线事件时才会起作用?  我是否需要根据 SLUA774B 驱动上部两个设备上的 LD 针脚,但需要增加1M 下拉电阻器?

我们将感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../6281.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    数据表8-3中有几种不同的保护措施,它们将导致两个 FET 都关闭:放电过程中出现断线,过电流或温度故障。 由于您使用的是带有10k 电位器的电阻梯,因此您可能意外触发断线保护,但情况可能并非如此。 也许较大的感应电阻器正在触发过电流-您有电流流动吗?

    此应用程序报告显示了如何为堆叠配置连接 LD 引脚: https://www.ti.com/lit/an/slua774b/slua774b.pdf 

    此致,

    马特