This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:带 LiFePO4

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086819/bq77915-with-lifepo4

部件号:BQ77915
“线程”中讨论的其它部件: BQ76942

您好,

我正在为 LiFePO4使用电池管理系统,需要 BQ7791506等部件。 但是,所有供应商网站和 TI 网站上的库存都已缺货。  

我确实找到了一些用于慕斯的 BQ7791504的剩余库存,但细胞平衡功能是合适的,但 OV 和 UV 阈值似乎更适合锂离子电池。 我想知道是否可以将 BQ7791504用作电池平衡器,并 将电池连接到另一个将实施所需 UV 和 OV 阈值的电池保护 IC?

或者是否还有其他 IC 可以为 LiFePO4电池执行自主无源电池平衡?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您没有连接 CHG 和 DSG 引脚,BQ77915可能只是一个单元平衡器。 这可能是一个混乱,低效的解决方案,但它可能起作用。

    或者,您可以查看电池监视器,如 BQ76942。 这些设备具有细胞平衡以及客户可编程保护功能。

    谢谢,

    肖恩