This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641 SW6输出过高

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085907/tps650864-tps6508641-sw6-output-high

部件号:TPS650864
“Thread:TestTPS65086”中讨论的其它部件

您好,

我使用 TPS6508641 PMIC,但 SW6输出为6V~8.5V,我需要1.8V 电压,无论是否需要隔离电阻?如果是,如何选择电阻;我的原理图如下所示,请帮助我检查;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的平均值“ SW6输出为6V~8.5V ”是 FBVOUT6是6V~8.5V  而不是1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查数据表,FBVOUT6输出电压为1.8V,,但实际测试电压高于6V,请帮我检查原理图或给出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper 您好,

    我们已将此事指派给相应的工程师,他们应最迟在星期一回复您。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您在 E2E 上发布此问题。 请您提供示意图的 PDF 版本,以便我们可以清楚地看到 PMIC 和外部组件的所有连接? 您是否还可以提供显示 Buck5,Buck2,Buck1和 Buck6的通电顺序的范围捕获?

    数据表上的方程式(第9.2.1节设计要求)用于计算每个降压控制器(Buck1/2/6)的电感器以及输出电容和 Ilim 电阻器的位置?   

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个示意图如下所示,请帮我检查,非常感谢~

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P13_5F00_POWER_5F00_mech_2D00_mind.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda:

    BUCK1,2,5& 6的 序列捕获如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加启动时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    感谢您提供原理图和范围捕获! 以下是我的问题和反馈:

    • 数据表上的方程式(第9.2.1节设计要求)用于计算每个降压控制器(Buck1/2/6)的电感器以及输出电容和 Ilim 电阻器的位置?   
    • Buck6的最大负载电流是多少?
    • 为什么 Buck2使用分压器? 当用于生成5V 电压时,只有 Buck1支持“EXT FB”。
    • 信号"PL_PWR_EN"是否由处理器/SoC 控制? 在本设备上(具体为 TPS6508641),负载开关 SW_B12 (引脚#17 /#19)和 LDOA3使用 CTL5启用,看起来 CTL5被向上拉至3.3V 内部 LDO。 这里的问题是,在电源(Buck6)可用之前,可以启用负载开关以及 LDOA3。 这可能导致电源故障。  
    • 您能否提供显示 LDO5P0,LDO3P3,Buck6,SW_B12 (电路图中的 VCCAUX),LDOA3和“+12V”的通电捕获?

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda:

    1.示意图参考 XCZU5EG,电感计算在;范围内

    2. 部分压力为100到10K,这与压差基本相同。 在没有部分压力连接的情况下测试相同的效果

    3."PL_PWR_EN"设计为自动启动而不需要任何其他主控件

    目前,发现 Buck6的输出电压过高(Buck2 0.85V 正常,Buck5 1.2V 正常),SW_B12,LDOA3,Buck3, Buck4现在也没有输出电压,我不知道调试的原因。 GPIO1输出特殊频率脉冲信号

    电流电源状态,在锁扣6启动后 ,电源 异常, 如下所示,标记为“X” 的输出功率几乎为零,非常低,该电源是否具有顺序特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    感谢大家分享波形!  以下是我的反馈:

    • 当“+12V”电源非常接近技术规格上的最小输入电压时,可能会启用 Buck6。  降压控制器(Buck1/2/6)的最小输入电压为5.6V,从示波器捕获中可以看到,当输入电压等于(或低于)最小阈值时,Buck6开始上升。
    • Ilim 引脚上的电阻是如何计算的? 您能否分享详细信息?  ILIM6的电阻为2.37K 欧姆,看起来太小。  
    •   您期望每个降压控制器的最大电流是多少?  
    • 为什么 Buck2使用分压器? 当用于生成5V 电压时,只有 Buck1支持“EXT FB”。
    • 您是否能够测量每个降压控制器上的电流?  
    • 您能否测量+12V 电源的电流?
    • 为+12V 供电的调节器的电流容量是多少?

    以下是我为后续步骤推荐的内容:

    • 卸下所有 PMIC 导轨上的负载(如果可能),然后重新捕获通电捕获。
    • 增加 ILIM6上的电阻器。
    • 将 CTL4,CLT3,CTL5和 CTL1保持在较低的位置,直到“+12V” 电源稳定在12V。 这可以通过焊接连接到 CTLx 引脚的上拉电阻器一侧的导线来完成。  

    谢谢,

    Brenda