This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:现场更新

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085486/bq78350-r1-field-update

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件:EV2400MKST-3P-ALT-EV2300

您好,

我们有一款在现场运行的产品,其中包含数千块电池。 现在我们必须进行新的黄金周期/化学 ID 匹配以解决问题。 现在,当设备唤醒并根据 OCV 表对容量进行首次估算时,其关闭量将超过20%。 为了确保系统准确运行,需要花费大量时间等待系统充满电。

我们已经准备好了一个工具,它可以使用 IIC 盒更改射野中的某些参数和/或位数以进行通信。 目标是只需一个工具,理想情况下只需一个按钮即可按更新。 由于使用新的 Golden Image/ChembID ,可能会有一些隐藏的值需要更改,但我们的工具现在无法使用。 是否有像 BqUpdater 这样的东西能够写入新的*.srec 或 Flashstreamfile,但使序列号和校准数据保持不变?  

请提前感谢

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    您可以读出要保留的值,然后写金色图像并写回要保留的值。

    这将有效地更新隐藏的参数并保留校准/序列等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    感谢您的回答,但我已经知道 这将会奏效,但现在我们没有工具来读取数据并对 srec 文件进行编程。 我在这个论坛上找到了一些 Python 工具,用于更新 EV2400,但我无法使其正常工作。 是否有一个具有源代码的工具(如 bqUpdater)或类似工具可以执行上述所有操作?

    像实例一样,bqupdateer 可以处理 INI 文件中的命令,但我找不到有关这些命令的任何文档。

    我不可能认为我们是唯一一个在没有 BQ Studio 的情况下在现场更新任何类型的包时遇到问题的人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    TI 不提供任何用于 EV2400的生产/现场工具,因为这与销售条款不一致。

    您可以根据 python 代码编写自己的工具和/或使用第三方程序员/更新程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    是否有 bqUpdater.exe 的文档,您是否可以向我提供 URL 或其他内容给第三方程序员/更新程序?

    请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    没有关于 bqUpdater,exe 的文档

    您可以检查 MKST-3P-ALT-EV2300的供应商是否有什么东西。