This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284-Q1:半桥式栅极驱动器,用于驱动高侧背对背 N MOSFET

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085787/ucc27284-q1-half-bridge-gate-driver-to-drive-a-high-side-back-to-back-n-mosfets

部件号:UCC27284-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC27284

尊敬的 TI 团队:

这与以下应用电路有关:半桥门驱动器,用于驱动高侧背对背 N MOSFET (采用通用源代码配置)

当我们禁用 HI 时,我们有以下观察

  1. 即使 Vgs 在1美制下变为0伏,Ho 也需要~200毫秒才能变为0伏
  2. MOSFET 输出跟随 HO。

随附的示意图和您的类型的波形 reviewe2e.ti.com/.../UCC27284_2D00_Q1-Schematic-_2600_-Test-Results.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的提问。 请澄清是针对接地还是针对 HS 测量了何种测量值? 应根据 HS 测量 Ho 值,因为这是从栅极到 FET 源的电压。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leslie

    感谢您的回复。

    Ho 是根据接地测量的。
    对于美国来说,HO 后的 MOSFET 输出存在问题,因为它需要~200ms 才能变为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的澄清。 当 HS 上下移动时,充电泵电容器(原理图中的 C14)必须充电和放电,如果您在测试开关输出的高阻抗,则电容器的放电速度可能会很慢。 我建议尝试使用输出负载进行测试,以便电容器能够更快地放电。  

    此致,

    莱斯利