请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC27284-Q1 “线程”中讨论的其它部件:UCC27284
尊敬的 TI 团队:
这与以下应用电路有关:半桥门驱动器,用于驱动高侧背对背 N MOSFET (采用通用源代码配置)
当我们禁用 HI 时,我们有以下观察
- 即使 Vgs 在1美制下变为0伏,Ho 也需要~200毫秒才能变为0伏
- MOSFET 输出跟随 HO。
随附的示意图和您的类型的波形 reviewe2e.ti.com/.../UCC27284_2D00_Q1-Schematic-_2600_-Test-Results.docx