请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ4050 线程中讨论的其他部件:BQ25710,
您好,
你好。 我有一位客户正在与 TI BQ4050仪表 IC 和 TI BQ25710充电 IC 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。
在我正在研究的原型上,我使用 TI BQ4050量表 IC 和 TI BQ25710充电 IC 来监控我的电池组。
我发现了一些我不知道这是一个奇怪的问题发生了,还是我没有正确设置。 我发现的问题是,当我禁用4050上的 FET,然后断开电源,然后重新连接电源并启用 FET 时,25710充电 IC 中的所有寄存器都将重置为默认值。 我不知道为什么会发生这种情况。
此致,
雷文森特