This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:TI BQ4050仪表 IC 和 TI BQ25710充电 IC

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086761/bq4050-ti-bq4050-gauge-ic-and-ti-bq25710-charge-ic

部件号:BQ4050
线程中讨论的其他部件:BQ25710

您好,

你好。 我有一位客户正在与 TI BQ4050仪表 IC 和 TI BQ25710充电 IC 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

在我正在研究的原型上,我使用 TI BQ4050量表 IC 和 TI BQ25710充电 IC 来监控我的电池组。

我发现了一些我不知道这是一个奇怪的问题发生了,还是我没有正确设置。 我发现的问题是,当我禁用4050上的 FET,然后断开电源,然后重新连接电源并启用 FET 时,25710充电 IC 中的所有寄存器都将重置为默认值。 我不知道为什么会发生这种情况。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    我认为这可能是充电器寄存器设置的问题。 您能进一步解释该系统吗? 他们是否有主 MCU? 他们如何配置充电器寄存器?

    我相信所有充电器都使用 RAM 和 ROM 将 RAM 填充到重置或断电时的默认寄存器中。 这应该是正常行为。 如果需要,主机应在重置后更新特定寄存器。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒