This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:16S设计 Ω

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76952, BQ34Z100, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083312/bq78350-r1-16s

部件号:BQ78350-R1
线程中讨论的其他部件:BQ78350BQ76952BQ34Z100

您好,
 我看到您的设计是 BQ76952+BQ34Z100和 BQ769X0+BQ78350。 BQ769X0+BQ78350能否实现16S 设计?


我们的客户是16S 电池组,他们需要预功能,BQ34Z100没有此功能。

或者 您是否有其他用于8S 和16S 的设计值得推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    否,BQ769x0 + BQ78350-R1A 无法实现16秒。 您需要堆叠设备才能达到16秒,BQ78350-R1A 不支持堆叠。 但是,您可以使用这种方法设计一个8秒的设计。

    BQ76952具有放电前/充电前功能,这对您的前置含义是什么? 因此,您可以仅使用 BQ34Z100进行测量,并将 BQ76952用于16秒设计中的其他所有应用。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    BQ78350有一个 PRE/SHUTDN 引脚,可用于控制 BMS。 BQ34Z100没有此功能。 现在有16S 的设计,有没有办法去做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    查看 BQ78350 TRM,您需要使用充电器检测功能唤醒设备。 您不能使用此 IC 创建16秒的设计。

    BQ76952具有使用 LD/Pack 引脚的充电器/负载检测功能。

    如果检测到充电器,设备可以退出睡眠模式或从关机状态唤醒设备。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我看一下 BQ78350的前引脚,它不是一个简单的负载和充电器检测。 他可以主动控制 BMS,也可以在短路等保护条件下直接唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    您是指 PRECHG 引脚吗? 这用于控制预充电 FET。 它不控制 BMS。 压力引脚就是我上面描述的,它用于充电器/负载检测,如 《BQ78350-R1A 技术参考手册》第6章“系统存在”中所述。

    BQ78350-R1A 通过 SDA/SCL 控制 AFE,这就是 AFE 摆脱保护条件的方式。

    BQ76952可以自动摆脱保护条件,它可以自主运行。 主机也可以控制它。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    压力针不仅用于充电器/负载检测,而且似乎也用于其它功能。 例如,可以通过 PRES 激活短路保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    BQ78350上的 PRES 针脚是可从系统中取出的电池的一项功能。 因此,如果从系统中取出电池,PRES 引脚将被拉高(由内部上拉电阻器)。

    BQ76952没有等效的引脚。 如果您有16个单元格,则需要使用 BQ76952,所以我们来谈谈它的针脚。 它有一个 Pack 引脚和 LD 引脚,可以检测负载是否已连接或充电器是否已连接。

    BQ76952具有更多的故障恢复选项。 例如,它可以使用 LD 引脚从短路故障中恢复。 BQ76952 TRM 详细介绍了这些功能。

    此致,

    马特